オペランドに記述したシンボルをほかのモジュールから参照できるよう宣言します。
[指定形式]
シンボル欄
|
ニモニック欄
|
オペランド欄
|
コメント欄
|
[ラベル:]
|
.PUBLIC
|
シンボル名
|
[; コメント]
|
[機能]
- | オペランドに記述したシンボルをほかのモジュールから参照できるよう宣言します。 |
[詳細説明]
- | オペランドに記述するシンボルが,同一モジュール内で定義されていない場合はワーニングを出力します。その際,ワーニングになったシンボル名をメッセージ中に出力します。
どのモジュールにも定義がない場合,リンク時にエラーとなります。 |
- | .PUBLIC疑似命令は,ソース・プログラムのどこに記述してもかまいません。 |
- | 次のシンボルは,オペランドとして記述することはできません。 |
[使用例]
.PUBLIC PSYM01
.PUBLIC PSYM02
PSYM01: .DB 0x10
PSYM02:
MOV A, #0x4D
|