Everything

.EXITMA


.EXITMA疑似命令を囲んでいる最も外側の.REPT,.IRP疑似命令の繰り返しアセンブルをスキップします。

[指定形式]

シンボル欄
ニモニック欄
オペランド欄
コメント欄
 
.EXITMA
 
[; コメント]

[機能]

-

.EXITMA疑似命令を囲んでいる最も外側の.REPT,.IRP疑似命令の繰り返しアセンブルをスキップします。

[詳細説明]

-

.EXITMA疑似命令が.REPT,.IRP疑似命令に囲まれていない場合,エラーとなります。

-

.EXITMA疑似命令を囲む条件アセンブル制御命令は,.ENDM疑似命令までの間に記述できません。(【V1.01のみ】)

[使用例]

    .REPT   3
    .REPT   2
    INC     B
    .EXITMA
    .ENDM
    DEC     C
    .ENDM

 

アセンブル後は以下のように展開します。

    INC     B