BINCLUDE
バイナリ・ファイルを入力します。
[指定形式]
[△]$[△]BINCLUDE[△](ファイル名)[△][; コメント]
[△]$[△]BINCLUDE[△]"ファイル名"[△][; コメント]
[機能]
-
オペランドに指定したバイナリ・ファイルの内容を,本制御命令の置かれている位置に置かれたソース・プログラムのアセンブル結果であるとみなして扱います。
[詳細説明]
本制御命令は,バイナリ・ファイルの内容全体を扱います。
指定したバイナリ・ファイルは,$INCLUDE制御命令と同じ優先順位で検索されます。
指定したバイナリ・ファイルがオープンできない場合,メッセージが出力され,アセンブルが中止されます。