char __near *__far gets(char __near *s);
char __far *__far _COM_gets_f(char __far *s);
ファイルの終わりを検出し,かつ配列に1文字も読み取っていなかった場合,配列の内容を変化させずに残し,nullポインタを返します。
getchar関数を使用してSFRから文字列を読み取り,sが指す配列に格納します。
ファイルの終わりを検出した時,または改行文字を読み取った時に,文字の読み取りを終了し,読み取った改行文字を捨て,最後に配列に格納した文字の直後にnull文字を書きます。