stkinit
スタック領域の初期化を行います。
[所属]
その他ライブラリ
[指定形式]
#include <_h_c_lib.h>
void __far stkinit(void __near * stackbss);
[詳細説明]
スタック領域の初期化処理を行う関数です。
スタートアップ・ルーチン内から呼び出されます。
引数には,スタック領域の先頭アドレス下位16bitが渡されます。
未初期化RAM読み出しによるパリティ・エラー検出機能を使用しない場合は,本関数の呼び出しは不要です。