<アセンブル・オプション / マイコンオプション>
[指定形式]
-isa = { rxv1 | rxv2 | rxv3 }
|
環境変数ISA_RXの内容に従います。
[詳細説明]
- | オブジェクトファイルを生成するのに用いる命令セットアーキテクチャを指定します。 |
[備考]
- | 選択した命令セットアーキテクチャでサポートされない命令の記述はエラーとなります。 |
- | -nofpuと-fpuのいずれも選択されていない場合に本オプションを指定すると、-fpuが自動的に選択されます。 |
- | -cpu、環境変数CPU_RX及び環境変数ISA_RXのいずれも設定されていない場合に本オプションを省略すると、エラーになります。 |
- | -cpuと本オプションを同時に指定するとエラーになります。 |