<最適化リンケージエディタ(rlink)・オプション / サブコマンドファイルオプション>
[指定形式]
[詳細説明]
- | <オプション> {= | △}[<サブオプション>[,…]][△&] [;<コメント>] |
- | オプションとサブオプションの区切りは、=の代わりに空白も指定できます。 |
- | inputオプションの場合は、サブオプション区切りに空白を指定できます。 |
- | サブコマンドファイル内では1オプション/行で指定します。 |
- | サブオプションを1行に記述できない場合は、&を用いて継続指定できます。 |
[例]
rlink file1.obj -sub=test.sub file4.obj
|
input file2.obj file3.obj ;ここはコメントです。
library lib1.lib, & ;継続行を指定します。
lib2.lib
|
- | サブコマンドファイルで指定したオプション内容を、コマンドライン上のサブコマンド指定位置に展開し、実行します。 |
- | ファイルの入力順序は、file1.obj, file2.obj, file3.obj, file4.objになります。 |