アセンブラが出力するリロケータブルファイルの実行命令、データの各領域は、セクションを構成します。セクションは、メモリ上の配置を行う最小単位です。セクションの性質には、以下の項目があります。
プログラム実行開始時の初期値の有無です。同一セクション内に、初期値があるデータと初期値がないデータを混在させることはできません。例えば、ある配列の初期化リストが、その要素数未満である場合、初期化リストで初期値を指定されなかった要素は、初期値として0が指定された場合と同様に扱います。
セクションの配置アドレスを補正するための値です。最適化リンケージエディタでは、各セクションの配置アドレスを、それぞれのアライメント数の倍数になるように補正します。