Everything
 

long wait_sem(long semnum)


[説明]

-

semnum で示されたセマフォを確保します。

-

確保できた場合は1、確保できなかった場合は0を返してください。

-

標準ライブラリ構築ツールでreentオプションを指定して作成した標準ライブラリを使用する場合に、本関数は必要になります。

[リターン値]

正常: 1

異常: 0

[引数]

semnum セマフォID