Everything
A.4.1 初期値なし変数を定義する

DATAセクション内にメモリ領域を確保します。

DATAセクションを定義するには、.SECTION指示命令を使用し、メモリ領域には、1バイト単位の場合には.BLKB指示命令を、2バイト単位の場合には.BLKW指示命令を、4バイト単位の場合には.BLKL指示命令を、8バイト単位の場合には.BLKD指示命令を使用します。

【記述例】

        .SECTION area,DATA
work1: .BLKB 1; 1バイトの単位でRAM領域を確保
work2: .BLKW 1; 2バイトの単位でRAM領域を確保
work3: .BLKL 1; 4バイトの単位でRAM領域を確保
work4: .BLKD 1; 8バイトの単位でRAM領域を確保