スタートアップ・ルーチンのresetprg.cファイルの_INITSCT関数内で未初期化領域の初期化を行います。初期化の対象となるセクションの追加は、dbsct.cファイル内の下記に記述を追記することで可能です。
【記述例】
<dbsct.c>
・・・
#pragma section C C$BSEC
extern const struct {
_UBYTE *b_s; /* Start address of non-initialized data section */
_UBYTE *b_e; /* End address of non-initialized data section */
} _BTBL[] = {
{ __sectop("B"), __secend("B") },
{ __sectop("B_2"), __secend("B_2") },
{ __sectop("B_1"), __secend("B_1") }
};
・・・
|
上記では、B, B_2, B_1セクションを初期化するためにINITSCTで使用するアドレスをテーブルに格納します。