Everything
2.15.2.3 タイマ計測イベントを編集する【Full-spec emulator】【E1】【E20】

タイマ計測イベントの詳細情報は,タイマ計測詳細設定 ダイアログ【Full-spec emulator】【E1】【E20】にて編集します。このダイアログは,イベント パネル上にて編集したいタイマ計測イベントを選択してコンテキスト・メニューの[条件の編集...]を選択することで表示します。

タイマ計測詳細設定 ダイアログでは,計測項目として次から指定できます。

1項目のみ計測可能で,選択された項目のみイベント パネルに計測結果が表示されます。

計測項目

機能

総実行時間

指定区間の総実行時間を計測します。(デフォルト)

最大実行時間

指定区間の最大実行時間を計測します。

最小実行時間

指定区間の最小実行時間を計測します。

パスカウント

指定区間の通過回数(パスカウント)を計測します。

終了条件が設定されていない場合は計測できません。