この節では,カバレッジ機能を使用した,カバレッジ測定について説明します。
カバレッジ測定の方法にはいくつかの種類がありますが,CS+では次の領域を対象に,ソース行/関数に対するフェッチ系のコード・カバレッジ測定(C0カバレッジ),および変数に対するアクセス系のデータ・カバレッジ測定を行います。
上記の固定測定領域以外の任意の1Mバイト空間(「2.17.1 カバレッジ測定の設定をする」参照) |
マルチコア対応版を対象とした“カバレッジの測定”については,「2.9 コア(PE)の選択」も参照してください。 |