ロード・モジュールの配置アドレスの変更は,プロパティ パネルの[ダウンロード・ファイル設定]タブ上の[ダウンロード]カテゴリ内[ダウンロードするファイル]プロパティで行います。
 
[...]ボタンをクリックすることにより,ダウンロード・ファイル ダイアログをオープンします。
ダウンロード・ファイル ダイアログの[ダウンロード・ファイル一覧]エリアの[ダウンロード・ファイルのプロパティ]エリアでロード・モジュールの情報を設定します。
PIC/PID機能を使用したロード・モジュール・ファイルを指定します。
[はい]を選択します。これにより,[PICオフセット],[PIRODオフセット]および[PIDオフセット]が表示されます。
コード・セクションのロード・モジュール作成時のアドレスからのオフセット値を指定します。
定数セクションのロード・モジュール作成時のアドレスからのオフセット値を指定します。
データ・セクションのロード・モジュール作成時のアドレスからのオフセット値を指定します。
 
[PICオフセット],[PIRODオフセット]および[PIDオフセット]の値を変更したのち,ロード・モジュールのダウンロードを実行すると,以下の図のように,コード・セクションのアドレス,および,外部変数または静的変数のアドレスの配置が変更されます。
上の図は,ダウンロード・ファイル ダイアログの[PICオフセット],[PIRODオフセット]および[PIDオフセット]に“4000”を指定した場合,下の図は,“0”を指定した場合に,ダウンロードを実行した例です。
上の図では,元のアドレスに対して“0x4000”が加算されています。