ロード・モジュール・ファイルのダウンロード条件(オブジェクト情報/シンボル情報の読み込みなど)を変更する場合は,ダウンロード・ファイル ダイアログにおいて,次の手順の操作を行ってください。
[ダウンロード・ファイル一覧]エリアにおいて,ダウンロードするロード・モジュール・ファイルを選択します。
[ダウンロード・ファイルのプロパティ]エリアでは,選択しているロード・モジュール・ファイルのダウンロード条件が表示されます。
ダウンロードするロード・モジュールのPIC(Position Independent Code)領域,PIROD(Position Independent Read Only Data)領域,およびPID(Position Independent Data)領域の位置をロード・モジュール作成時から変更するか否かを指定します。この項目を“はい”に切り替えると,サブ項目に“PICオフセット”,“PIRODオフセット”,“PIDオフセット”項目を表示します。 |
||||
ロード・モジュール作成時のプログラム・セクションの開始アドレスからのオフセット値を入力します。 例えば,プログラム・セクションの開始アドレスが1000番地からのロード・モジュールをダウンロードする時に,本項目に1000を設定すると,該当セクションは2000番地にダウンロードされます。 |
||||
ロード・モジュール作成時のROMデータ・セクションの開始アドレスからのオフセット値を入力します。 例えば,ROMデータ・セクションの開始アドレスが1000番地からのロード・モジュールをダウンロードする時に,本項目に1000を設定すると,該当セクションは2000番地にダウンロードされます。 |
||||
ロード・モジュール作成時のRAMデータ・セクションの開始アドレスからのオフセット値を入力します。 例えば,RAMデータ・セクションの開始アドレスが1000番地からのロード・モジュールをダウンロードする時に,本項目に1000を設定すると,該当セクションは2000番地にダウンロードされます。 |
||||
ダウンロード時に,シンボル名の入力補完機能のための情報を生成するか否かを選択します注3。 |
||||
PIC/PID機能(「2.8 PIC/PID機能の使用」参照)を使って作成していないロード・モジュールに対して“はい”を選択した時のデバッグ動作は保証できません。 |