各I/Oレジスタを任意のカテゴリ(フォルダ)で分類し,ツリー形式を編集することができます。
作成したいI/Oレジスタ名にキャレットを移動したのち,ツールバーの
ボタンのクリックし,キーボードより新規カテゴリ名を直接入力します。
編集したいカテゴリ名を選択したのち,再度クリックし,キーボードよりカテゴリ名を直接編集します。
削除したいカテゴリを選択したのち,ツールバーの
ボタンをクリックします。
I/Oレジスタ名をカテゴリ内に直接ドラッグ・アンド・ドロップすることにより,I/Oレジスタはカテゴリで分類されます。
また,カテゴリとI/Oレジスタ名の表示の順番(上下位置)も,ドラッグ・アンド・ドロップ操作により自由に変更することができます。
ボタンをクリックします。編集したカテゴリをクリアし初期状態のカテゴリ分類で表示します。