Everything
2.11.1.1 値の表示形式を変更する

ツールバーの次のボタンにより,このパネルの表示形式を変更することができます。

表記

値の表示形式を変更する次のボタンを表示します。

 

自動

このパネル上の値の表記を変数ごとの規定値で表示します(デフォルト)。

16進数

このパネル上の値を16進数で表示します。

10進数

このパネル上の値を10進数で表示します。

8進数

このパネル上の値を8進数で表示します。

2進数

このパネル上の値を2進数で表示します。

エンコード

文字列変数のエンコードを変更する次のボタンを表示します。

 

ASCII

このパネル上の文字列変数をASCIIコードで表示します(デフォルト)。

Shift_JIS

このパネル上の文字列変数をShift_JISコードで表示します。

EUC-JP

このパネル上の文字列変数をEUC-JPコードで表示します。

UTF-8

このパネル上の文字列変数をUTF-8コードで表示します。

UTF-16 Big-Endian

このパネル上の文字列変数をUTF-16 Big-Endianコードで表示します。

UTF-16 Little-Endian

このパネル上の文字列変数をUTF-16 Little-Endianコードで表示します。

UTF-32 Big-Endian

このパネル上の文字列変数をUTF-32 Big-Endianコードで表示します。

UTF-32 Little-Endian

このパネル上の文字列変数をUTF-32 Little-Endianコードで表示します。