ダウンロードの対象となるファイル,およびダウンロード条件は変更することができます。
ダウンロード・ファイルの変更,およびその際のダウンロード条件の設定は,次のダウンロード・ファイル ダイアログにより行います。
ダウンロード・ファイル ダイアログは,プロパティ パネルの[ダウンロード・ファイル設定]タブ上の[ダウンロード]カテゴリ内[ダウンロードするファイル]プロパティを選択することで欄内右端に表示される[...]ボタンをクリックするとオープンします。


ここでは,上記ダウンロード・ファイル ダイアログにおける,次の場合の設定方法を説明します。
なお,各エリアの見方,および機能についての詳細は,ダウンロード・ファイル ダイアログの項を参照してください。
2.6.2.1 ロード・モジュール・ファイルのダウンロード条件を変更する