CS+は,RH850ファミリ,RXファミリ,V850ファミリ,RL78ファミリ,78K0Rマイクロコントローラ,78K0マイクロコントローラ用の統合開発環境プラットフォームです。
CS+では,設計/コーディング/ビルド/デバッグ/フラッシュ・プログラミングなど,プログラムの開発における一連の作業を行うことができます。
本マニュアルは,こうした一連のプログラムの開発工程のうち,デバッグ工程について説明します。
E2エミュレータLite(略称:E2 Lite)を使用する場合は,本マニュアル中で「E1」と記載のある部分を「E2 Lite」と読み替えてください。  |