指定した文字列の検索,および置換を行います。
備考 | [検索する文字列]エリアの
ボタンは,エディタ パネルからこのダイアログをオープンした場合のみ表示されます。 |
ここでは,以下の項目について説明します。
[オープン方法]
- | [編集]メニュー→[検索...],または[編集]メニュー→[置換...]を選択 |
- | [Ctrl]+[F]キー,[Ctrl]+[R]キー,[Ctrl]+[Shift]+[F]キーまたは,[Ctrl]+[Shift]+[R]キー |
[各エリアの説明]
タブを選択することにより,検索/置換の種類が切り替わります。
このダイアログには,以下のタブが存在します。
検索/置換する際の詳細条件を設定します。
表示内容/設定方法についての詳細は,該当するタブの項を参照してください。
[機能ボタン]
検索/置換を実行する際の機能ボタンです。
各ボタンの機能についての詳細は,該当するタブの項を参照してください。