Everything
2.4.3 文字列を選択する

次の操作により,文字列を複数行選択,またはブロック選択することができます。

なお,選択した内容は,[編集]メニューの[切り取り]/[コピー]/[貼り付け]/[削除]の対象となります。

注意

ブックマーク情報(「2.8ブックマークを登録する」参照)は,選択内容に含まれません。

(1)

複数行選択を行う場合

-

左マウス・ボタンでドラッグ

-

[Shift]キーを押下しながら,[←]/[→]/[↑]/[↓]ボタンを押下

(2)

ブロック選択を行う場合

-

[Alt]キーを押下しながら,左マウス・ボタンでドラッグ

-

[Alt]+[Shift]キーを押下しながら,[←]/[→]/[↑]/[↓]ボタンを押下

図 2.6

複数行選択とブロック選択

 

注意

ブロック選択を行い,最終行に貼り付ける場合,新しい行が追加されます。その場合,新しい行については,貼り付け位置によらず行頭から貼り付けられます。