端子配置表に列を追加します。
ここでは,次の項目について説明します。
[オープン方法]
[各エリアの説明]
端子配置表に追加する列の見出しを入力します。
なお,名前として入力可能な文字数は,256文字までに限られます。
端子配置表に追加する列の入力フォームを選択します。
文字列
|
文字列のみ入力可能な列となります。
|
チェック・ボックス
|
チェック・ボックスの設けられた列となります。
|
整数
|
整数のみ入力可能な列となります。
|
実数
|
実数のみ入力可能な列となります。
|
日付
|
年月日形式の日付のみ入力可能な列となります。
|
[機能ボタン]
OK
|
[名前]で指定された見出しを有する列を端子配置表の右端に追加します。
|
キャンセル
|
本ダイアログをクローズします。
|