Everything
2.5.1 端子配置表の出力

[ファイル]メニュー→[名前を付けて 端子配置表 を保存...]を選択し,レポート・ファイル(端子配置を用いて設定した情報を保持したファイル:端子配置表)を出力します。

なお,端子配置表の出力先は,[ファイル]メニュー→[名前を付けて 端子配置表 を保存...]を選択することによりオープンする名前を付けて保存 ダイアログで指定されたフォルダとなります。

図 2.12

端子配置表の出力

 

備考 1.

すでに端子配置表が出力されていた場合,[ファイル]メニュー→[端子配置表 を保存]を選択することにより,該当表を上書きします。

備考 2.

端子配置表の出力形式は,Microsoft Office Excelブック形式に限られます。