debugger.SoftwareTrace.Information
|
ソフトウェア・トレース情報を表示します。【RH850】
[指定形式]
debugger.SoftwareTrace.Information()
|
[引数]
なし
[戻り値]
ソフトウェア・トレース情報のリスト(詳細はSoftwareTraceInfoクラスを参照してください)
[詳細説明]
- | ソフトウェア・トレース情報を,以下の形式で表示します。 |
[状態] DBCP=[DBCPの情報] DBTAG=[DBTAGの情報] DBPUSH=[DBPUSHの情報] PC=[PCの情報]
|
[使用例]
>>>si = debugger.SoftwareTrace.Information()
Enable DBCP=False DBTAG=True DBPUSH=False PC=False
>>>print si.DBCP
False
>>>print si.DBTAG
True
>>>print si.PC
False
>>>
|