Everything

build.File


指定したファイルのビルドを行います。

[指定形式]

build.File(fileName, rebuild = False, waitBuild = True)

[引数]

引数

説明

fileName

ビルドするファイルを指定します。

rebuild

指定したファイルをリビルドするかどうかを指定します。

True :指定したファイルをリビルドします。

False :指定したファイルをビルドします(デフォルト)。

waitBuild

ビルドが完了するまで待つかどうかを指定します。

True :ビルドが完了するまで待ちます(デフォルト)。

False :ビルドが完了するのを待たずに,プロンプトを返します。

[戻り値]

-

waitBuildに“True”を指定した場合

ビルドが成功した場合 : True

ビルドが失敗した場合 : False

 

-

waitBuildに“False”を指定した場合

ビルドの実行開始に成功した場合 : True

ビルドの実行開始に失敗した場合 : False

[詳細説明]

-

fileNameで指定したファイルのビルドを行います。

-

rebuildに“True”を指定した場合は,指定したファイルをリビルドします。

-

waitBuildに“False”を指定した場合は,ビルドが完了するのを待たずに,プロンプトを返します。

-

ビルドの完了後にbuild.BuildCompletedイベントが発行されます。

[使用例]

>>>build.File("C:/test/test.c")
True
>>>