付録 関数情報一覧パネルの表示内容
以下に示す表は関数一覧情報パネルで表示される項目の一覧です。詳細な内容は,ヘルプに記載されていますので参照してください。
なお,静的情報はビルドが完了した後に表示できる項目で,動的情報はデバッグ・ツールに接続後,プログラムを実行した後に表示できる項目です。動的情報が表示できるかは,デバッグ・ツールの機能に依存します。例えばカバレッジ機能がない場合は,コード・カバレッジ欄は表示できません。
表示項目 |
概要 |
静的/動的 |
関数名 |
Cソースで定義/参照されている関数名 |
静的 |
ファイル名 |
関数が定義されているファイル名 |
静的 |
ファイル・パス |
関数が定義されているファイルの絶対パス |
静的 |
インポート |
関数情報の取得先 |
静的 |
属性 |
staticやinterruptといった関数の属性 |
静的 |
戻り値の型 |
関数の戻り値の型 |
静的 |
引数の数 |
関数の引数の数 |
静的 |
引数 |
関数の引数の型/仮引数名 |
静的 |
コード・サイズ |
関数のコード・サイズ |
静的 |
スタック・サイズ |
関数のスタック・サイズ |
静的 |
開始アドレス |
関数の開始アドレス |
静的 |
終了アドレス |
関数の終了アドレス |
静的 |
参照回数 |
プログラム中で関数が参照されている数 |
静的 |
実行回数 |
プログラム実行の結果,関数が実行された数 |
動的 |
実行時間 |
関数の総実行時間,実行割合,平均実行時間 |
動的 |
コード・カバレッジ |
関数の実行網羅率 |
動的 |
合計値 |
ファイルを単位とした上記項目の合計 |
- |