Everything

付録 変数情報一覧パネルの表示内容

以下に示す表は変数一覧情報パネルで表示される項目の一覧です。詳細な内容は,ヘルプに記載されていますので参照してください。

なお,静的情報はビルドが完了した後に表示できる項目で,動的情報はデバッグ・ツールに接続後,プログラムを実行した後に表示できる項目です。動的情報が表示できるかは,デバッグ・ツールの機能に依存します。例えばトレース機能がない場合は,リード回数やライト回数は表示できません。

 

表示項目

概要

静的/動的

変数名

Cソースで定義/参照されている変数名

静的

ファイル名

変数が定義されているファイル名

静的

ファイル・パス

変数が定義されているファイルの絶対パス

静的

インポート

変数情報の取得先

静的

属性

staticやconstといった変数の属性

静的

変数の型

静的

メンバ

構造体/共用体のメンバ

静的

アドレス

変数の配置アドレス

静的

サイズ

変数のサイズ

静的

参照回数

プログラム中で変数が参照されている数

静的

リード回数

プログラム実行の結果,変数がリードされた回数

動的

ライト回数

プログラム実行の結果,変数がライトされた回数

動的

リード/ライト回数

プログラム実行の結果,変数がリード/ライトされた回数

動的

最小値

プログラム実行の結果,変数に格納された最小値

動的

最大値

プログラム実行の結果,変数に格納された最大値

動的

データ・カバレッジ

定義された変数のアクセス網羅率

動的

合計値

ファイルを単位とした上記項目の合計