Everything

CS+の解析機能概要

CS+が提供する解析機能の概要を以下に示します。

このチュートリアルは,これらの解析機能を体験し,プログラム開発に応用できるように説明しています。

 

実行性能を解析

関数単位での実行割合を視覚的に把握できます。このため,プログラムの実行速度に影響する関数を見つけ,効率的に改善することができます。

 

制御品質を解析

変数やパラメータの時間的変化を視覚的に把握できます。このため,時間的変化から異常動作を見つけ,システムの制御品質を向上できます。

 

パフォーマンスを解析

特定区間のプログラム実行時間を測定し,システムの性能を満足しているか確認できます。

 

カバレッジを解析

プログラムの実行網羅率を測定し,無駄な処理がないか確認できます。