Everything

ウインドウ操作

CS+では、ウインドウを自由自在にカスタマイズすることが出来ます。ここではウインドウ構成と「自動で隠す」、「フローティング」、「ドッキング」などのウインドウカスタマイズに関して説明します。

 

1. ウインドウ構成

    CS+のウインドウ構成を説明します。

 

プロジェクトツリーパネル

:システム開発のフロー順に、CS+の機能を表示します。

メインパネル                  

:プロジェクトツリーから選択した機能に対応するパネルを表示

します。(端子配置図パネルコード生成パネル etc)

出力パネル

:出力結果を表示します。