Everything

使用プログラムの概要

使用するプログラムと、RH850/F1Lボードの概要を説明します。

 

1.  プログラムの概要

      今回使用するプログラムはLEDを約1秒毎に点滅させる簡単なプログラムです。

 

 

 

 


LEDが約1秒毎に点滅します

 

2.  RH850/F1Lボードの概要

      RH850/F1Lボードの概要は以下のとおりです。

LED1-4                  P8_4~P8_7LOWで発光します。

14pinコネクタ           :オンチップデバッグや書き込み時に使用します。