Everything

CS+の特長

CS+とは、コーディング、ビルド、デバッグまでのマイコン開発環境を一つのツールで実現した新統合開発環境です。

 

 

GUIのカスタマイズが簡単

   CS+の各パネルを自由自在に操る「ドッキング」「フローティング」「自動で隠す」などの機能で、画面をお好きなようにカスタマイズすることが可能です。また、従来のプロジェクト環境を保存する機能に加え、開発環境を含めた保存も可能になりました。マイコンシステム開発をよりスムーズに行っていただけます。

 

開発環境の準備が簡単

   システム開発を行うための開発環境が統合されており、必要なツールのインストールが簡単にできます。また、オートアップデート機能がついていますので、ワンクリックで最新の情報(ドキュメントを含む)に更新することも簡単にできます。