プログラムの作成手順
作成するプログラムの作業手順を説明します。
※ CS+のインストールを完了してから作業を行って下さい。
① コード生成 :使用するマイコン内蔵周辺機能の設定をします。設定が終わったらコード生成します。 |
② 端子配置/端子図 :使用する端子を確認します。 |
③ コーディング :プログラムを編集します。 (サンプル・プログラムをコピー&ペーストします。) |
④ ビルド :プログラムをビルドします。 (エラーがでたら,プログラムを再編集してください。) |
⑤ デバッグ :QB-R5F100LE-TBとE1を用いてプログラムのデバッグをします。 |