Everything

プログラムの実行と停止

3. プログラムのリセット

1.ではプログラムのリセットと実行を1つのボタンで同時に行いましたが,プログラムのリセットのみを行うことも可能です。

「リセット・ボタン」をクリックしてください。

プログラムのリセットが行われ,プログラム・カウンタ(PC)がプログラムの先頭に戻ります。

ワンポイント・アドバイス

プログラム・カウンタについて

プログラム・カウンタ(PC)とは,次に実行するプログラムのアドレス情報を保持する制御レジスタです。RL78では,リセット信号の発生により,0000Hと0001H番地のリセット・ベクタ・テーブルの値がPCにセットされます。チュートリアルのプログラムでは,194H番地がリセット後にセットされます。Cソースでのプログラム開発を効率化するため,CS+のデフォルト設定では,リセット・ボタンを押した場合,リセット・アドレスからmain関数の初めまで実行してCソースを表示するようにしています。このような動作を変更する場合はプロパティの[ダウンロード・ファイル設定]で行うことができます。