全般に関わる設定のうち,スマート・マニュアルに関連した設定を行います。
スマート・マニュアル パネル【RL78】【RX】で表示するハードウェア・マニュアル,およびレジスタ情報のダウンロード先フォルダを,以下の中からドロップダウン・リストにより選択します。
スマート・マニュアルの表示対象のプロジェクト(メイン・プロジェクト,またはサブプロジェクト)のプロジェクト・フォルダ直下のSmartManual Docsフォルダに保存します(デフォルト)。 |
|
スマート・マニュアルで表示するハードウェア・マニュアル,およびレジスタ情報をダウンロードしません。そのため,ハードウェア・マニュアル,およびレジスタ情報も表示されません。 |
本ダイアログのすべての設定項目をデフォルトの状態に戻します。 ただし,[全般 - 外部ツール]カテゴリでは,新規登録した内容の削除は行いません。 |
|