Everything
2.4.1 プロジェクトを開く

プロジェクトを開くには,以下の方法があります。

(1)

既存のプロジェクトを開く

既存のプロジェクトは,プロジェクト・ファイルを指定して開きます。

[プロジェクト]メニュー→[プロジェクトを開く...]を選択すると,プロジェクトを開く ダイアログがオープンします。

図 2.15

プロジェクトを開く ダイアログ

 

ダイアログ上で,該当プロジェクト・ファイルを指定し,[開く]ボタンをクリックしてください。

備考

CS+を起動していない場合は,エクスプローラでプロジェクト・ファイルをダブルクリックするなどの操作により,CS+を起動し,該当プロジェクトを開くことができます。

注意

ネットワークパス名は使用できません。ドライブ名に割り当てて使用してください。

(2)

最近使ったプロジェクトを開く

最近使ったプロジェクト(最も新しいものから4つまで)については,メニューから直接開くことができます。

[ファイル]メニュー→[最近使ったプロジェクト]を選択すると,最近使ったプロジェクトのパスが新しいものから順に4つまでカスケード・メニュー表示されます。開きたいプロジェクトのパスを選択してください。

図 2.16

[最近使ったプロジェクト]項目

備考

メニューバーの[ファイル]→[ファイルとプロジェクトの履歴の削除]より履歴を削除できます。

(3)

お気に入りメニューからプロジェクトを開く

お気に入りメニューに登録しているプロジェクトを開きます。

[プロジェクト]メニュー→[お気に入りのプロジェクト]を選択すると,お気に入りメニューに登録しているプロジェクトのパスがカスケード・メニュー表示されます。開きたいプロジェクトのパスを選択してください。

図 2.17

[お気に入りのプロジェクト]項目