フローティング・ライセンスを使用するには初期設定が必要です。
ライセンス・マネージャウインドウで[オプション]ボタンをクリックします。
ライセンス・マネージャのオプション ダイアログがオープンします。
[サーバ・アドレス]に,ライセンス・サーバのIPアドレス(例:192.168.0.1)またはホスト名(例:license.example.com)を,[ポート]にライセンス・サーバ管理者が設定したポート番号を入力します。設定内容はライセンス・サーバ管理者に確認してください。入力完了後,[有効にする]ボタンをクリックしてください。
ライセンス・サーバへの接続に成功すると,以下の図のように表示が変わります。