Everything
2.1 ライセンス・マネージャをインストールする

CS+,または言語ツール単体パッケージのインストーラに同梱されているライセンス・マネージャをインストールします。

 

自動的にインストール準備画面が表示されます。表示されない場合は,CDのルート・ディレクトリにある"Setup.exe"をダブルクリックしてください。

 

注意

ライセンス・マネージャのインストールを行う場合,管理者権限が必要となります。