-   
   prcv_mbx
   iprcv_mbx
  
    -   
  
 ER      prcv_mbx ( ID mbxid, T_MSG **ppk_msg );
 ER      iprcv_mbx ( ID mbxid, T_MSG **ppk_msg );
 
  
  
    |  |  |  | 
  
    |  | 
 ID      mbxid;
 |  | 
  
    |  | 
 T_MSG   **ppk_msg;
 | 
 メッセージの先頭アドレスを格納する領域へのポインタ
 | 
 
 【 TA_MFIFO属性用メッセージT_MSGの構造 】
 
 
  
  
    | 
 typedef struct  {
         VP   *msghead;       /*RI600PX管理領域*/
 } T_MSG;
 | 
 
 【 TA_MPRI属性用メッセージT_MSG_PRIの構造 】
 
 
  
  
    | 
 typedef struct  {
         T_MSG   msgque;      /* メッセージヘッダ*/
         PRI     msgpri;      /* メッセージ優先度 */
 } T_MSG_PRI;
 | 
 
 mbxidで指定されたメールボックスからメッセージを受信し,その先頭アドレスを
ppk_msgで指定された領域に格納します。
 
 ただし,本サービス・コールを発行した際,対象メールボックスからメッセージを受信することができなかった(待ちキューにメッセージがキューイングされていなかった)場合には,メッセージの受信は行わず,戻り値としてE_TMOUTを返します。
 
 
  
  
    |  |  |  | 
  
    |  |  |  | 
  
    |  |  |  | 
  
    |  |  |  | 
  
    |  |  | 
 -	 CPUロック状態から本サービス・コールを発行した。
 
 -	 「PSW.IPL > カーネル割り込みマスクレベル」の状態から本サービス・コールを発行した。
 
 備考	 タスクからiprcv_mbxを発行した場合,および非タスクからprcv_mbxを発行した場合,コンテキスト・エラーは検出されず,システムの正常な動作は保証されません。
 | 
  
    |  |  | 
 -	 呼び出しタスクからのppk_msg が示す領域に対するオペランド・ライト・アクセス許可がない。
 | 
  
    |  |  |  | 
  
    |  |  |  |