19.16	 周期ハンドラ情報(cyclic_hand[])
 -	 省略時の扱い
cfg600がID番号を自動的に割り当てます。
 
 -	 備考
ID番号は,1から漏れなく付与される必要があります。つまり,ID番号を指定する場合は,その値は定義するオブジェクト数以下でなければなりません。
 
 -	 説明
ID名称を定義します。指定されたID名称は,システム情報ヘッダ・ファイル(kernel_id.h)に以下の形式で出力されます。
 
 #define <ID名称>   <ID番号>
 3 )	 周期ハンドラの開始アドレス(
entry_adderess)
 
 4 )	 起動周期(
interval_counter)
 
 -	 定義範囲
1~(0x7FFFFFFF - system.tic_nume)/system.tic_deno
 
 -	 省略時の扱い
デフォルト・システム・コンフィギュレーション・ファイルの設定値(出荷時は1)を適用
 
 -	 省略時の扱い
デフォルト・システム・コンフィギュレーション・ファイルの設定値(出荷時はOFF)を適用
 
 -	 省略時の扱い
デフォルト・システム・コンフィギュレーション・ファイルの設定値(出荷時は0)を適用
 
 OFF:	起動位相を保存しない(TA_PHS属性なし)
 
 ON:	起動位相を保存する(TA_PHS属性あり)
 
 -	 省略時の扱い
デフォルト・システム・コンフィギュレーション・ファイルの設定値(出荷時はOFF)を適用
 
 -	 省略時の扱い
デフォルト・システム・コンフィギュレーション・ファイルの設定値(出荷時は0)を適用