出力するアセンブリ・ソース・ファイル中にCソース・プログラムをコメントとして出力します。
[指定形式]
 
出力するアセンブリ・ソース・ファイル中にCソース・プログラムをコメントとして出力しません。
[詳細説明]
-  | 出力するアセンブリ・ソース・ファイル中にCソース・プログラムをコメントとして出力します。  | 
 
-  | 出力するコメントは,あくまで参考であり,厳密にはコードと対応していない場合もあります。 
また,実行文以外の行にはコメントとして出力されないものもあります(型宣言やラベルなど)。 
たとえば,グローバル変数とローカル変数,関数宣言などのコメントの出力位置がずれることがあります。 
また,最適化オプションを指定した場合などにより,コードが削除され,コメントのみが残ることもあります。  | 
 
[使用例]
-  | 出力するアセンブリ・ソース・ファイル中にCソース・プログラムをコメントとして出力します。  | 
 
>ccrl -pass_source -S -cpu=S2 -dev=dr5f100pj.dvf main.c 
 |