|
-strict_std【V1.06以降】/-ansi【V1.05以前】
|
Cソース・プログラムを言語規格に厳密に処理します。
[指定形式]
-strict_std【V1.06以降】
-ansi 【V1.05以前】
|
従来のC言語の仕様との両立性を持たせ,警告を出力して処理を続行します。C90では,C99で追加された仕様の一部も受容します。
[詳細説明]
- | Cソース・プログラムを-langオプションで指定した言語規格に厳密に処理し,規格に反する記述に対してエラーや警告を出力します。 |
- | 本オプション指定時は,マクロ名__STDC__を,値が1のマクロとして定義します。 |
- | 言語規格に厳密なコンパイル時の処理は,以下のようになります。 |
エラーとなります。
エラーとなります。
エラーとなります。
本オプションを指定しない場合は,“#line 行番号”と同様に扱います。
関数ポインタをvoidポインタへ代入するなどの処理がエラーとなります。
エラーとなります【V1.06以降】
エラーとなります。
本オプションを指定しない場合は,"#line 行番号"と同様に扱います。
関数ポインタをvoidポインタへ代入するなどの処理がエラーとなります。
エラーとなります。