Everything
11.15 -formと-outputオプションを同時に使用する場合の注意事項【リンカ】

リンカ(rlink)に、-form=relと-output=出力ファイル名を共に指定したとき、出力ファイル名の拡張子が無視され、常に.relに置き換わります。

例) rlink -form=relocate -output=DefaultBuild\lib_test.lib

出力ファイルをtest.libとすべきところがtest.relになります。