| 
 Parts Led Properties ダイアログ 
 | 
入出力パネル ウインドウの接続部品の一つであるLEDの端子接続情報の設定,変更を行います。
入力シミュレーション・モード時,端子と接続したLEDは,シミュレータからの出力情報を点灯/消灯で表示します。
なお,LEDの表示スタイルには,図形とビットマップの2種類があり,これらスタイルの変更は[[スタイル]タブ]で行います。
図 A.80  | Parts Led Properties ダイアログ:[LED端子接続]タブ  | 
 
図 A.81  | Parts Led Properties  ダイアログ:[スタイル]タブ  | 
 
 
ここでは,次の項目について説明します。
[オープン方法]
入出力パネル ウインドウにおける次のいずれか
-  | 部品オブジェクト“LED”のコンテキスト・メニューより[プロパティ...]を選択  | 
 
-  | 部品オブジェクト“LED”を選択したのち,[表示]メニュー→[プロパティ...]を選択  | 
 
[[LED端子接続]タブ]
| 
 
ラベル 
 | 
 
部品に名前を付ける際に指定します。 
ここで指定した名前は部品一覧 ダイアログ上でラベルとして表示されます。 
 | 
| 
 
接続端子 
 | 
 
接接続する端子名(出力端子)を指定するエリアです。 
指定は,ドロップダウン・リストからの選択,または直接入力により行います。 
 | 
| 
 
アクティブレベル 
 | 
 
アクティブ状態をオプション・ボタンにより選択します。 
 | 
| 
 
LOW 
 | 
 
アクティブ・レベルをLOWに設定します。 
 | 
| 
 
HIGH 
 | 
 
アクティブ・レベルをHIGHに設定します(デフォルト)。 
 | 
 
備考  | 指定する端子名に関しては,使用するマイクロコントローラのユーザーズ・マニュアルを参照してください。  | 
 
[[スタイル]タブ]
| 
 
図形 
 | 
 
LEDを図形で表示する場合,このオプション・ボタンを選択します。 
 | 
| 
 
形状 
 | 
 
図形の形状(四角,楕円のいずれか)を選択します。 
 | 
| 
 
影 
 | 
 
選択不可 
 | 
| 
 
線 
 | 
 
図形の線に関する指定,変更を行います。 
プルダウン・ボタンをクリックすることにより色の指定が可能です。 
 | 
| 
 
太さ 
 | 
 
線の太さを指定します。 
スピン・ボタンでの選択,または直接入力により行います。 
1~100までの範囲での指定が可能です。 
 | 
| 
 
アクティブ 
 | 
 
アクティブ表示時の線の色を指定します。 
 | 
| 
 
インアクティブ 
 | 
 
インアクティブ表示時の線の色を指定します。 
 | 
| 
 
塗りつぶし 
 | 
 
図形の塗りつぶしに関する指定,変更を行います。 
プルダウン・ボタンをクリックすることにより色の指定が可能です。 
 | 
| 
 
アクティブ 
 | 
 
アクティブ表示時の塗りつぶしの色を指定します。 
 | 
| 
 
インアクティブ 
 | 
 
インアクティブ表示時の塗りつぶしの色を指定します。 
 | 
| 
 
ビットマップ 
 | 
 
LEDを指定したビットマップで表示する場合,このオプション・ボタンを選択します(デフォルト)。 
 | 
| 
 
選択リスト 
 | 
 
使用するビットマップを選択します(リストには,現在選択可能なビットマップが表示されます)。 
 | 
| 
 
[追加]ボタン 
 | 
 
次のビットマップの追加 ダイアログがオープンし,選択リストに新規にビットマップを追加します。[...]ボタンによるファイル選択,または直接入力によりファイルを指定します。 
 | 
| 
 
[削除]ボタン 
 | 
 
現在選択リストで選択しているビットマップを削除します。 
ただし,ユーザにより追加されれたビットマップのみ削除可能です。 
 | 
 
現在設定しているLEDのスタイルを表示します。
[機能ボタン]
| 
 | 
 | 
| 
 
OK 
 | 
 
設定を有効にし,このダイアログをクローズします。 
 | 
| 
 
キャンセル 
 | 
 
設定を無視し,このダイアログをクローズします。 
 | 
| 
 
適用 
 | 
 
選択不可 
 | 
| 
 
ヘルプ 
 | 
 
このダイアログのヘルプを表示します。 
 | 
 
[表示例と操作方法]
入力シミュレーション・モード時,接続した端子の出力状態(アクティブ/インアクティブ)を2種類のビットマップ,または図形でリアルタイムに表示します。