入出力パネル ウインドウの接続部品の一つであるプルアップ/プルダウン抵抗の端子接続情報の設定,変更を行います。
この接続部品の設定方法は他の部品とは異なり,このダイアログで全端子の接続情報を一括管理します。
| 
図 A.92 | プルアップ/プルダウン設定 ダイアログ | 
 
ここでは,次の項目について説明します。
[オープン方法]
入出力パネル ウインドウにフォーカスがある状態で次のいずれか
| 
- |  ボタンのクリック
 | 
| 
- | [部品]メニュー→[プルアップ/プルダウン設定...]の選択 | 
[各エリアの説明]
| 
端子名 | 
プルアップ/プルダウン抵抗と接続できる端子名を表示します。 | 
| 
Pull Up/Pull Down | 
端子の接続状態を表示します。 | 
| 
Pull Up | 
プルアップ抵抗接続状態を示します。 | 
| 
Pull Down | 
プルダウン抵抗接続状態を示します。 | 
| 
- | 
プルアップ抵抗/プルダウン抵抗未接続状態を示します(デフォルト)。 | 
| 
ボタン | 
プルアップ/プルダウン抵抗の端子接続情報を変更します。 | 
| 
プルアップ | 
選択した端子をプルアップ抵抗と接続します。 
接続すると“Pull Up”が表示されます。 | 
| 
プルダウン | 
選択した端子をプルダウン抵抗と接続します。 
接続すると“Pull Down”が表示されます。 | 
| 
解除 | 
選択した端子の接続状態を解除します。 
解除が完了すると“-”が表示されます。 | 
[機能ボタン]
|  |  | 
| 
OK | 
設定を有効にし,このダイアログをクローズします。 | 
| 
キャンセル | 
設定を無視し,このダイアログをクローズします。 |