マイクロコントローラの各端子に関する情報を記述するための端子配置表 パネルをオープンします。
なお,端子配置表 パネルのオープンは,プロジェクト・ツリー パネルの[Project name(プロジェクト)]→[端子配置(設計ツール)]→[端子配置表]をダブルクリックすることにより行います。

端子配置が未対応のマイクロコントローラがプロジェクトで定義された場合,プロジェクト・ツリー パネルの[Project name(プロジェクト)]に“[端子配置(設計ツール)]ノード”は表示されません。 |
端子配置表 パネルは3個のタブから構成され,タブを選択することにより,“マイクロコントローラの各端子に関する情報”の表示順序が切り替わります。 |