マイクロコントローラの各端子に関する情報の記述状況を確認するための端子配置図 パネルをオープンします。
なお,端子配置図 パネルのオープンは,プロジェクト・ツリー パネルの[Project name(プロジェクト)]→[端子配置(設計ツール)]→[端子配置図]をダブルクリックすることにより行います。

プロパティ パネルの[端子配置の設定]タブでパッケージ名に“BGA”を選択している場合,端子配置図 パネルをオープンすることができません。 |
マイクロコントローラの各端子に関する情報の記述状況を確認するための端子配置図 パネルをオープンします。
なお,端子配置図 パネルのオープンは,プロジェクト・ツリー パネルの[Project name(プロジェクト)]→[端子配置(設計ツール)]→[端子配置図]をダブルクリックすることにより行います。
プロパティ パネルの[端子配置の設定]タブでパッケージ名に“BGA”を選択している場合,端子配置図 パネルをオープンすることができません。 |