Everything

A. 1  説  明

以下に,タスク・アナライザ・ツールのパネル/ダイアログの一覧を示します。
表A―1  パネル/ダイアログの一覧
パネル/ダイアログ名
機能概要
解析情報(処理プログラムの実行遷移状況,リアルタイムOS資源の利用状況,CPUの使用状況など)を表示します。
なお,本パネルの子パネル表示エリアには,解析結果 パネルが表示されます。
リアルタイムOS タスク・アナライザ パネルの子パネルとして存在し,処理プログラムの実行遷移状況,リアルタイムOS資源の利用状況,CPUの使用状況といった解析情報を表示します。
解析結果 パネルの解析情報表エリアにCPUの使用状況として表示する項目の種類を設定します。
解析結果 パネルの解析情報表エリアにCPUの使用状況として表示する解析情報のフィルタ条件を設定します。
解析結果 パネルの解析情報図エリアに処理プログラムの実行遷移状況として表示する状態線の種類,およびリアルタイムOS資源の利用状況として表示するイベント・マークの表示有無を設定します。
タスク・アナライザ・トレース・データとして保存されている解析情報を読み込み,リアルタイムOS タスク・アナライザ パネルの子パネル表示エリアに該当情報を表示します。
リアルタイムOS タスク・アナライザ パネルの子パネル表示エリアに表示されている解析情報をタスク・アナライザ・トレース・データとして保存します。