解析ツールを使用する際は,このウインドウから各パネルのオープン操作を行います。
 
| Windows 8.1の場合は,スタート画面の[CS+ for CC (RL78,RX,RH850)]を選択してください。 | 
解析ツール専用の[表示]メニューの各項目,および機能は次のとおりです(デフォルト)。
| 出力 パネルをオープンします。 | ||
| 関数一覧 パネルをオープンします。 | ||
| 変数一覧 パネルをオープンします。 | ||
| 解析グラフ パネルをオープンします。 | ||
| コール・グラフ パネルをオープンします。 | ||
| クラス/メンバ パネルをオープンします。 | ||
解析ツール専用のツールバーの各ボタン,および機能は次のとおりです(デフォルト)。
| 関数一覧 パネルをオープンします。 | |
| 変数一覧 パネルをオープンします。 | |
| 解析グラフ パネルをオープンします。 | |
| コール・グラフ パネルをオープンします。 | |
| クラス/メンバ パネルをオープンします。 |