関数一覧 パネル/変数一覧 パネル/解析グラフ パネル/コール・グラフ パネル/値の推移(ズーム) パネルの内容は,ファイルに保存することができます。
操作は,関数一覧 パネルにフォーカスがある状態で,[ファイル]メニュー→[名前を付けて 関数一覧データ を保存...]を選択するとオープンする名前を付けて保存 ダイアログにより行います。
保存の際は,次のファイル形式を指定することができます。
| 
 
テキスト・ファイル(*.txt) 
 | 
 
テキスト形式 
 | 
| 
 
CSV(カンマ区切り) (*.csv) 
 | 
 
CSV形式 
 | 
| 
 
Microsoft Office Excelブック(*.xls) 
 | 
 
Microsoft Office Excelブック形式 
 | 
| 
 
関数一覧ファイル(*.mtfl) 
 | 
 
関数情報をインポートするためのファイル形式(「2.12情報ファイルをインポート/エクスポートする」参照) 
 | 
 
注意  | 現在パネル上に表示している項目/解析情報値のみが保存対象となります。  | 
 
操作は,変数一覧 パネルにフォーカスがある状態で,[ファイル]メニュー→[名前を付けて 変数一覧データ を保存...]を選択するとオープンする名前を付けて保存 ダイアログにより行います。
保存の際は,次のファイル形式を指定することができます。
| 
 
テキスト・ファイル(*.txt) 
 | 
 
テキスト形式 
 | 
| 
 
CSV(カンマ区切り) (*.csv) 
 | 
 
CSV形式 
 | 
| 
 
Microsoft Office Excelブック(*.xls) 
 | 
 
Microsoft Office Excelブック形式 
 | 
| 
 
変数一覧ファイル(*.mtvl) 
 | 
 
変数情報をインポートするためのファイル形式(「2.12情報ファイルをインポート/エクスポートする」参照) 
 | 
 
注意  | 現在パネル上に表示している項目/解析情報値のみが保存対象となります。  | 
 
操作は,解析グラフ パネルにフォーカスがある状態で,[ファイル]メニュー→[名前を付けて 解析グラフ・データ を保存...]を選択,または値の推移(ズーム) パネル上の[保存]ボタンをクリックするとオープンする名前を付けて保存 ダイアログにより行います。
保存の際は,次のファイル形式を指定することができます。
| 
 
テキスト・ファイル(*.txt) 
 | 
 
テキスト形式 
 | 
| 
 
CSV(カンマ区切り) (*.csv) 
 | 
 
CSV形式 
 | 
| 
 
Microsoft Office Excelブック(*.xls) 
 | 
 
Microsoft Office Excelブック形式 
 | 
| 
 
解析グラフ・データ(*.mtac)注1 
 | 
 
解析グラフ・データ・ファイル 
 | 
| 
 
ビットマップ(*.bmp) 
 | 
 
ビットマップ形式(32ビット)(画像形式) 
 | 
| 
 
JPEGファイル(*.jpg) 
 | 
 
JPEG形式(画像形式) 
 | 
| 
 
PNGファイル(*.png) 
 | 
 
PNG形式(画像形式) 
 | 
| 
 
EMFファイル(*.emf)注2 
 | 
 
EMF形式(画像形式) 
 | 
 
注 2.  | グラフ描画領域のみが保存されます(トリガ・マーク/チャネル情報などは保存されません)。  | 
 
注意 1.  | 解析グラフ パネルの場合,保存の対象は,現在表示しているタブの内容のみとなります。  | 
 
注意 2.  | 画像形式を選択した場合,保存の対象は,現在表示している部分のみとなります。  | 
 
操作は,コール・グラフ パネルにフォーカスがある状態で,[ファイル]メニュー→[名前を付けて コール・グラフ・データ を保存...]を選択するとオープンする名前を付けて保存 ダイアログにより行います。
保存の際は,次のファイル形式を指定することができます。
なお,“(可視部のみ)”を選択すると,現在パネル上で表示されている部分のみをファイルに保存します。
| 
 
ビットマップ(可視部のみ)(*.bmp) 
 | 
 
ビットマップ形式(32ビット)(画像形式) 
 | 
| 
 
JPEGファイル(可視部のみ) (*.jpg) 
 | 
 
JPEG形式(画像形式) 
 | 
| 
 
PNGファイル(可視部のみ)(*.png) 
 | 
 
PNG形式(画像形式) 
 | 
| 
 
ビットマップ(*.bmp) 
 | 
 
ビットマップ形式(32ビット)(画像形式) 
 | 
| 
 
JPEGファイル(*.jpg) 
 | 
 
JPEG形式(画像形式) 
 | 
| 
 
PNGファイル(*.png) 
 | 
 
PNG形式(画像形式) 
 | 
| 
 
EMFファイル (*.emf) 
 | 
 
EMF形式(画像形式) 
 | 
 
注意  | プロジェクトが巨大な場合,コール・グラフ全域の画像ファイルを保存できない場合があります。  | 
 
備考  | ズーム機能を適用している場合,現在のズーム率で画像を保存します(EMF形式を除く)。  |