本タブでは,ヘキサ出力フェーズに対して,次に示すカテゴリごとに詳細情報の表示,および設定の変更を行います。
本タブは,CC-RX V2.00.00以上をインストールした環境において,[共通オプション]タブの[バージョン選択]カテゴリの[使用するコンパイラ・パッケージのバージョン]プロパティで[常にインストール済みの最新版]またはV2.00.00以上を選択した場合に表示します。  | 
出力ファイルに関する詳細情報の表示,および設定の変更を行います。
| 
 %BuildModeName% : ビルド・モード名に置換します。 %MicomToolPath% : 本製品のインストール・フォルダの絶対パスに置換します。 %ProjectName% : プロジェクト名に置換します。  | 
||||||||
| 
 拡張子を省略した場合は,[ヘキサ・ファイル・フォーマット]プロパティの選択に依存して,自動的に付加します。 [インテル拡張ヘキサ・ファイル(-Form=Hexadecimal)]を選択している場合:.hex [モトローラ・Sタイプ・ファイル(-Form=Stype)]を選択している場合:.mot [バイナリ・ファイル(-Form=Binary)]を選択している場合:.bin %ActiveProjectName% : アクティブ・プロジェクト名に置換します。 %BuildModeName% : ビルド・モード名に置換します。 %MainProjectName% : メイン・プロジェクト名に置換します。 %ProjectName% : プロジェクト名に置換します。  | 
||||||||
 
  | 
||||||||
| 
 「ファイル名=先頭アドレス-終了アドレス[/ロード・アドレス]」,または「ファイル名=セクション名[/ロード・アドレス]」の形式で1行に1つずつ指定します。 セクション名を複数指定する場合は,「ファイル名=セクション名:セクション名」のように,コロンで区切って指定します(例:file1.abs=sec1:sec2)。 なお,[/ロード・アドレス]はCC-RX V3.00.00以上の場合,かつ[ヘキサ・ファイル・フォーマット]プロパティで[バイナリ・ファイル(-FOrm=Binary)]以外を選択した場合のみ指定可能です。 アドレスは16進数で指定します(例:file2.abs=400-4ff)。 拡張子を省略した場合は,[ヘキサ・ファイル・フォーマット]プロパティに依存して,自動的に付加します。 “インテル拡張ヘキサ・ファイル(-Form=Hexadecimal)”:.hex “モトローラ・Sタイプ・ファイル(-Form=Stype)”:.mot “バイナリ・ファイル(-Form=Binary)”:.bin %BuildModeName% : ビルド・モード名に置換します。 %MicomToolPath% : 本製品のインストール・フォルダの絶対パスに置換します。  | 
||||||||
ヘキサ・ファイルのフォーマットに関する詳細情報の表示,および設定の変更を行います。
| 
 なお,本プロパティは,[出力ファイル]カテゴリの[ヘキサ・ファイルを出力する]プロパティで[はい]を選択した場合のみ表示します。  | 
||||||||
| 
 アドレス範囲に関係なく,一定のデータレコードで出力するかどうかを選択します。 なお,本プロパティは,[ヘキサ・ファイル・フォーマット]プロパティで[インテル拡張ヘキサ・ファイル(-FOrm=Hexadecimal)]を選択した場合のみ表示します。  | 
||||||||
| 
 アドレス範囲に関係なく,一定のデータレコードで出力するかどうかを選択します。 なお,本プロパティは,[ヘキサ・ファイル・フォーマット]プロパティで[モトローラ・Sタイプ・ファイル(-FOrm=Stype)]を選択した場合のみ表示します。  | 
||||||||
| 
 出力範囲のメモリの空き領域をデータで充てんするかどうかを選択します。 
  | 
||||||||
| 
 なお,本プロパティは,[出力範囲のメモリの空き領域をデータで充てんする]プロパティで[はい (データ指定) (-SPace=<数値>)]を選択した場合のみ表示します。  | 
||||||||
| 
 アラインした出力開始アドレスから固定レコード長で出力するかどうかを選択します。 リンカのオプション-FIX_RECORD_LENGTH_AND_ALIGNに相当します。 
  | 
||||||||
| 
 リンカのオプション-FIX_RECORD_LENGTH_AND_ALIGNに相当します。 なお,本プロパティは,[アラインした出力開始アドレスから固定レコード長で出力する]プロパティで[はい(-FIX_RECORD_LENGTH_AND_ALIGN)]を選択した場合のみ表示します。  | 
||||||||
  | 
||||||||
| 
 なお,本プロパティは,[データ・レコードのバイト数を指定する]プロパティで[はい(-BYte_count)]を選択した場合のみ表示します。  | 
||||||||
| 
 なお,本プロパティは,CC-RX V3.05.00以上をインストールした環境において,[共通オプション]タブの[バージョン選択]カテゴリの[使用するコンパイラ・パッケージのバージョン]プロパティで[常にインストール済みの最新版]またはV3.05.00以上を選択した場合のみ表示します。  | 
||||||||
| 
 [...]ボタンをクリックし,CRC演算 ダイアログによる編集  | 
||||||||
| 
 なお,本プロパティは,[ヘキサ・ファイル・フォーマット]プロパティで[インテル拡張ヘキサ・ファイル(-Form=Hexadecimal)],または[モトローラ・Sレコード・ファイル(-Form=Stype)]を選択した場合のみ表示します(CC-RX V3.00.00以上の場合は[バイナリ・ファイル(-FOrm=Binary)]選択時も表示します)。 また,以下の項目は,CC-RX V2.04.00以上をインストールした環境において,[共通オプション]タブの[バージョン選択]カテゴリの[使用するコンパイラ・パッケージのバージョン]プロパティで[常にインストール済みの最新版]またはV2.04.00以上を選択した場合に表示します。 以下の項目は,CC-RX V2.04.00未満をインストールした環境において,[使用するコンパイラ・パッケージのバージョン]プロパティで[常にインストール済みの最新版]またはV2.04.00未満を選択した場合に表示します。 なお,本プロパティは,CC-RX V3.05.00未満をインストールした環境において,[共通オプション]タブの[バージョン選択]カテゴリの[使用するコンパイラ・パッケージのバージョン]プロパティで[常にインストール済みの最新版]またはV3.05.00未満を選択した場合に表示します。  | 
||||||||
| 
 指定した範囲のヘキサ形式オブジェクトを,下位アドレスから上位アドレスの順でCRC演算を行い,演算結果を指定したアドレスへ出力します。  | 
||||||||
  | 
||||||||
| 
 「先頭アドレス-終了アドレス」,または「セクション名」の形式で1行に1つずつ指定します。ただし,「セクション名」はCC-RX V2.04.00以上でのみ指定可能です。 
  | 
||||||||
| 
 それぞれの動作については,デバイスのユーザーズ・マニュアル,および「CC-RX コンパイラ ユーザーズマニュアル」を参照してください。 
  | 
||||||||
  | 
||||||||
  | 
||||||||
  | 
||||||||
| 
 CRCの演算結果,および出力アドレスを出力パネルに表示するかどうかを選択します。 
 
  | 
||||||||
| 
 モトローラ・Sタイプ・ファイルのエンド・レコードを選択します。 
  | 
||||||||
| 
 なお,本プロパティは,[ヘキサ・ファイル・フォーマット]プロパティで[モトローラ・Sタイプ・ファイル(-FOrm=Stype)]を選択した場合のみ表示します。  | 
||||||||
| 
 .OFFSETで作られる空き領域へのデータ出力を抑止するかどうかを表示します。 本プロパティは,[アセンブル・オプション]タブ,または[個別アセンブル・オプション]タブの[オブジェクト]カテゴリの[.OFFSETで作られる空き領域へのデータ出力を抑止する]プロパティの選択により自動的に設定されます。 リンカのオプション-create_unfilled_areaに相当します。 なお,本プロパティは,CC-RX V2.03.00以上をインストールした環境において,[共通オプション]タブの[バージョン選択]カテゴリの[使用するコンパイラ・パッケージのバージョン]プロパティで[常にインストール済みの最新版]またはV2.03.00以上を選択した場合に表示します。  | 
||||||||
リンクに関するその他の詳細情報の表示,および設定の変更を行います。
| 
 メッセージ関連の設定を[リンク・オプション]タブと同じにするかどうかを選択します。  | 
||||
| 
 メッセージ関連の設定を[リンク・オプション]タブと同じにします。  | 
||||
| 
 インフォメーションレベル・メッセージの出力を有効にするかどうかを選択します。 リンカのオプション-message,-nomessageに相当します。 なお,本プロパティは,[メッセージ関連の設定をリンク・オプション・タブと同じにする]プロパティで[いいえ]を選択した場合のみ表示します。  | 
||||
| 
 抑止するインフォメーションレベル・メッセージ番号を指定します。 複数指定する場合は,メッセージ番号をカンマで区切って指定します(例:23043,23042)。 また,ハイフンを使用して,区間設定を行うこともできます(例:23044-23045,23046-23048)。 なお,本プロパティは,[メッセージ関連の設定をリンク・オプション・タブと同じにする]プロパティで[いいえ],および[インフォメーションレベル・メッセージ出力を有効にする]プロパティで[いいえ(-NOMessage)]を選択した場合のみ表示します。  | 
||||
| 
 ウォーニング,エラー・メッセージをインフォメーションレベルに変更するかどうかを選択します。 リンカのオプション-change_messageに相当します。 なお,本プロパティは,[メッセージ関連の設定をリンク・オプション・タブと同じにする]プロパティで[いいえ]を選択した場合のみ表示します。  | 
||||
| 
 複数指定する場合は,メッセージ番号をカンマで区切って指定します(例:23043,23042)。 また,ハイフンを使用して,区間設定を行うこともできます(例:23044-23045,23046-23048)。 リンカのオプション-change_messageに相当します。 なお,本プロパティは,[メッセージ関連の設定をリンク・オプション・タブと同じにする]プロパティで[いいえ],および[ウォーニング、エラー・メッセージをインフォメーションレベルに変更する]プロパティで[はい (エラー番号指定) (-CHange_message=information=<エラー番号>)]を選択した場合のみ表示します。  | 
||||
| 
 インフォメーション,エラー・メッセージをウォーニングレベルに変更するかどうかを選択します。 リンカのオプション-change_message に相当します。 なお,本プロパティは,[メッセージ関連の設定をリンク・オプション・タブと同じにする]プロパティで[いいえ]を選択した場合のみ表示します。  | 
||||
| 
 複数指定する場合は,メッセージ番号をカンマで区切って指定します(例:23043,23042)。 また,ハイフンを使用して,区間設定を行うこともできます(例:23044-23045,23046-23048)。 リンカのオプション-change_messageに相当します。 なお,本プロパティは,[メッセージ関連の設定をリンク・オプション・タブと同じにする]プロパティで[いいえ],および[インフォメーション、エラー・メッセージをウォーニングレベルに変更する]プロパティで[はい (エラー番号指定) (-CHange_message=warning=<エラー番号>)]を選択した場合のみ表示します。  | 
||||
| 
 インフォメーション,ウォーニング・メッセージをエラーレベルに変更するかどうかを選択します。 リンカのオプション-change_messageに相当します。 なお,本プロパティは,[メッセージ関連の設定をリンク・オプション・タブと同じにする]プロパティで[いいえ]を選択した場合のみ表示します。  | 
||||
| 
 インフォメーション,ウォーニングレベルのエラー番号を指定します。 複数指定する場合は,メッセージ番号をカンマで区切って指定します(例:23043,23042)。 また,ハイフンを使用して,区間設定を行うこともできます(例:23044-23045,23046-23048)。 リンカのオプション-change_messageに相当します。 なお,本プロパティは,[メッセージ関連の設定をリンク・オプション・タブと同じにする]プロパティで[いいえ],および[インフォメーション,ウォーニング・メッセージをエラーレベルに変更する]プロパティで[はい (エラー番号指定) (-CHange_message=error=<エラー番号>)]を選択した場合のみ表示します。  | 
||||
| 
 なお,ここで設定したオプションは,リンカのオプション群の最後に付加されます。 %ActiveProjectDir% : アクティブ・プロジェクト・フォルダの絶対パスに置換します。 %ActiveProjectName% : アクティブ・プロジェクト名に置換します。 %BuildModeName% : ビルド・モード名に置換します。 %MainProjectDir% : メイン・プロジェクト・フォルダの絶対パスに置換します。 %MainProjectName% : メイン・プロジェクト名に置換します。 %MicomToolPath% : 本製品のインストール・フォルダの絶対パスに置換します。 %ProjectDir% : プロジェクト・フォルダの絶対パスに置換します。 %ProjectName% : プロジェクト名に置換します。  | 
||||